Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

Konnektoren für starre Behälter

Flüssige Chemikalien werden heute überall eingesetzt, und viele dieser kostspieligen und oft gefährlichen Fluide werden in Fässer, Kanister und IBCs (Intermediate Bulk Container) gefüllt und transportiert, um vom Hersteller an den Händler oder Endnutzer geliefert zu werden. In vielen Branchen und bei unterschiedlichen Anwendungen werden Lebensmittel, Chemikalien oder andere Fluide aus offenen Transportbehältern entnommen oder gepumpt. Diese offenen oder halbgeschlossenen Entnahme-Systeme sind anfällig für Kontamination, Verunreinigung und schädliche Dämpfe. Zudem kann Flüssigkeit austreten, die dann aufwendig entsorgt werden muss.

Drei Gründe für den Einsatz geschlossener Dispensing-Systeme

  1. Minimiert den potenziellen Kontakt mit gefährlichen Chemikalien und Dämpfen
  2. Schützt wertvolle Medien und Verbrauchsmaterialien vor Verunreinigung bei Transport und Zustellung
  3. Ermöglicht Herstellern, die Sicherheit von Mitarbeitern und Umwelt zu erhöhen, indem Chemikalien an der Oberseite eines starren Behälters entnommen werden, während der Behälter senkrecht steht

Verlassen Sie sich beim Dispensing auf das Know-How von CPC

Der Transfer von Flüssigkeiten aus den Behältern in das Prozesssystem kann dazu führen, dass Personal, Ausrüstung und Umwelt unnötig gefährlichen Chemikalien und den davon erzeugten Dämpfen ausgesetzt werden. Durch die jahrzehntelange Erfahrung und das Fachwissen über geschlossene Dispensing-Systeme kann CPC heute ein umfangreiches Produktssortiment an CPC-DrumQuik® Dispensing-Systemen anbieten, das speziell für die Entnahme von Fluiden aus starren Behältern geeignet ist.


Konnektoren für sichere, einfache und schnelle Entnahme

Verwenden Sie die CPC DrumQuik-Dispensingsysteme zur sicheren Entnahme aus einem "geschlossenen" System, und dies aus praktisch allen starren Behältern mit chemischen oder lebensmittelbasierten Fluiden. Mit mehreren auf Tauchrohren basierenden Systemen in verschiedenen Größen und Materialien minimieren die Dispensing-Konnektoren von CPC den potenziell gefährlichen Kontakt und schützen gleichzeitig die Fluide vor Verunreinigung.

Die CPC DrumQuik-Dispensingsysteme bieten Verpackern einen „fertigen Dispensingbehälter“, der für Kunden einfach und sicher anzuschließen ist. Die DrumQuik Dispensing-Konnektoren für starre Behälter werden mit tropffreien Absperrventilen und einem Einweg-Behältereinsatz angeboten. Die DrumQuik-Systeme ermöglichen, dass nahezu jedes offene Dispensingsystem in ein geschlossenes System umgerüstet werden kann und schützen damit Anwender, die Umwelt und den Behälterinhalt.

DrumQuik Dispensing-Konnektoren: Wirtschaftlich und praktisch

CPC DrumQuik-Konnektoren für geschlossene Dispensingsysteme haben einen integrierten Verschluss (Spundstopfen) und einen Tauchrohr-Einsatz; diese machen das Entfernen und das Wiedereinsetzen des Tauchrohres am Verwendungsort überflüssig. Darüber hinaus kann der Fasseinsatz wiederverwendet werden, ist aber so kostengünstig, dass er als Teil einer Einwegverpackung behandelt werden kann.

Warum das DrumQuik-Dispensingsystem von CPC?

  • Das System ist beim gefährlichen Transport, während der Entnahme und bei der Entsorgung zu 100 % geschlossen
  • Endnutzer muss das Tauchrohr nicht einsetzen, wodurch eine Verunreinigungsquelle ausgeschlossen wird
  • Durch Entfernen des Transportstopfens wird die Dichtungsoberfläche von Schmutz, Staub oder Ablagerungen befreit, um eine kontaminationsfreie Verbindung herzustellen
  • Das Absperrventil schließt automatisch, wenn die Kupplung vom Tauchrohr getrennt wird
  • Der Kupplungswechsel von einem leeren Behälter auf einen neuen dauert nur Sekunden und verursacht kein Überlaufen oder ein Auslaufen
  • Wirtschaftlich, auch für kostensensitive Einweganwendungen
  • Ermöglicht die Wiederverwendung oder das Nachfüllen des Dispensingsystems
  • Kompatibel mit manipulationssicheren Standard-Verschlusskappen
  • Farbkodierung als visueller Indikator einer korrekte Leitungsverbindung, um die Vermischung unverträglicher Chemikalien zu verhindern

Bewährte Zuverlässigkeit

CPC Fass-Kupplungen für geschlossene Systeme sind auf das einfache Handling von starren Behältern, u.a. die Entnahme von Chemikalien und anderer Flüssigkeiten ausgerichtet. Das CPC DrumQuik-Dispensingsystem ist eine wichtige Komponente, da es den Fluid-Transfer und die Abfallentsorgung erleichtert. Das benutzerfreundliche, ergonomische Design unserer Dispensing-Konnektoren verbessert die Benutzerfreundlichkeit, während die Verbindung selbst die Benutzer vor potenziell gefährlichen Chemikalien und Dämpfen schützt.

Lange Lebensdauer

Die Dispening-Konnektoren von CPC für geschlossene Systeme wurden für eine breiten Palette an starren Behältern entwickelt, die überall dort eingesetzt werden, wo teure und oft gefährliche Fluide in Fässer, Kanister und IBCs verpackt und transportiert werden. Sie bieten optimierte Durchflussraten bei einem hervorragenden Verhältnis zwischen Durchfluss und Größe für höchste Leistung. CPC DrumQuik-Kupplungen verfügen über ein geschlossenes Non-Spill Systemdesign, um schmutz- und tropffreies Trennen zu gewährleisten, das für das sichere Fluidhandling erforderlich ist. CPC DrumQuik-Kupplungen erhöhen die Benutzerfreundlichkeit, minimieren Anwenderfehler und verringern Risiken, alles wichtige Faktoren für Sicherheit und Nachhaltigkeit.

Zuverlässig und robust

Die CPC Entnahme-Konnektoren und die DrumQuik Dosiersysteme sind aufgrund der verschiedenen starren Behälterausführungen in einer Vielfalt von Größen, Anschlussmöglichkeiten und Werkstoffen erhältlich, dazu gehören auch technische Polymere. Die mit Tauchrohren ausgestatteten Systeme unterschiedlicher Ausführung minimieren das Potenzial eines gefährlichen Kontakts und schützen gleichzeitig die Fluide selbst vor Verunreinigung. Alle CPC Dispensing-Konnektoren, Kupplungen und Dosiersysteme werden strengen Tests unterworfen, um die Produktspezifikationen zu erfüllen; dazu gehören Werkstofftests, Produktprüfungen, Belastungsproben bis hin zum Ausfalltest.

Unkomplizierte Wartung

Die CPC-Dispensingsystem sind wartungsfreundlich und ermöglichen eine sichere und schnelle Flüssigkeitsentnahme aus starren Behältern. Das Absperrventil am CPC DrumQuik- Dosiersystem schließt automatisch, wenn die Kupplung vom Tauchrohr getrennt wird, um ein Auslaufen zu verhindern. Der Transfer einer Kupplung von einem leeren Behälter auf einen neuen dauert nur Sekunden und verursacht kein Überlaufen oder ein Austreten von Flüssigkeit. Darüber hinaus sorgt die einfach zu bedienende Daumentaste für ein leichtes und schnelles Verbinden und Trennen.

Gewissheit einer sicheren Verbindung

Das schlanke Gehäuse und das ergonomische Design des CPC DrumQuik-Dispensingsystems ermöglicht eine Einhandbedienung; der hörbare "CPC-Klick" gibt dem Anwender die Gewissheit, dass das System verbunden wurde. Dank eines geringen Kraftaufwands beim Verbinden machen die CPC Dispensing-Konnektoren es einfach, eine vollständige Verbindung herzustellen.

Lieferkettensicherheit

Ein starkes Lieferkettenmanagement erfüllt schwierige Spezifikationen und Qualitätsanforderungen. Das Programm umfasst die Kontrolle des Herstellungsprozesses, von den Rohstoffen bis zur Fertigung des Endprodukts. Investitionen in zusätzliche Kapazitäten und redundante Fertigung stellen die Kapazitäten dann sicher, wenn sie benötigt werden. OEM-Kunden vertrauen auf CPC und vor allem auf ein soliges Lieferkettenmanagement.