IdentiQuik®-Konnektoren und -Kupplungen

Erzielen Sie zusätzliche Betriebs- und Sicherheitsvorteile mit dem innovativem IdentiQuik von CPC RFID-Technologie. IdentiQuik Konnektoren tauschen automatisch Produktdaten aus, um Fehlanschlüsse zu vermeiden oder Prozessschritte zu validieren. Verwenden Sie die IdentiQuik Konnektoren, um die Anzahl der Maschinenzyklen zu überprüfen, die Qualitätskontrolle zu verbessern und die Dosierausrüstung automatisch für die zu dosierende Flüssigkeit zu kalibrieren. Ein patentiertes Design bettet RFID-gestützte elektronische Intelligenz in eine Vielzahl unserer beliebtesten und branchenführenden Kupplungskonfigurationen ein 

CPC Intelligent IdentiQuik Konnektoren übernehmen viele nützliche Funktionen

In medizinischen oder analytischen Laboren und anderen chemische Handhabung Anwendungen verfolgen CPC IdentiQuik Konnektoren die Gerätenutzung, um vorbeugende Wartungsmaßnahmen vorwegzunehmen und die Benutzer zu warnen, wenn Verbrauchsmaterialien ausgetauscht werden müssen. CPC RFID-gestützte Kupplungen können zum Markenschutz beitragen, indem sie die Verwendung von OEM-bereitgestellten Medien sicherstellen. 

IdentiQuik Konnektoren verhindern Verbindungsfehler in Systemen mit mehreren Anschlüssen

Mit IdentiQuik wird sichergestellt, dass jede Flüssigkeitsleitung mit dem richtigen Anschluss verbunden ist. So werden Fehlversuche und mögliche Schäden an der Ausrüstung vermieden. Bevor eine physische Verbindung hergestellt wird, liest das RFID-Lesegerät, das in den CPC IdentiQuik Konnektor integriert ist, den Tag aus und sagt der Steuereinheit, was mit dem Geräteanschluss verbunden werden soll. Sollte versehentlich versucht werden eine Fehlverbindung herzustellen, kann die Steuereinheit eine Fehlermeldung anzeigen, einen Alarm auslösen oder die Ausrüstung abschalten, bis der Fehler behoben wird.  

Korrekte Betriebseinstellungen mit IdentiQuik-Konnektoren

Sobald die Identifizierungsdaten auf dem in den CPC IdentiQuik Konnektor integrierten Tag gelesen wurden, stellt die Steuereinheit automatisch die Parameter wie Druck, Durchflussgeschwindigkeit und Laufzeit ein, um den Anforderungen der eingesetzten Medien zu entsprechen. Betriebskontroll-Einstellungen verringern das Risiko menschlichen Versagens bei der Einstellung von Betriebsvariablen, was Schäden an der Ausrüstung verhindert und dazu beiträgt, dass Tests nicht für ungültig erklärt werden.
 

Erforderliche Grenzwerte für die chemische Verwendung von Fluiden mit CPC IdentiQuik-Konnektoren durchsetzen

Die Steuereinheit veranlasst den Sender im IdentiQuik Konnektor dazu, bei jeder Nutzung auf den RFID-Tag des Verbrauchsmediums zu schreiben. Bei Verbrauchsmaterialien mit begrenzter Nutzung überwacht die Steuereinheit die Nutzung und lässt keine Ausführung von Tests mehr zu, wenn der Grenzwert erreicht ist. Dadurch wird die Durchführung von Tests mit potenziell überalterten Medien verhindert. 

IdentiQuik validiert vernetzte Medien

Die intelligenten IdentiQuik Schnellverschlusskupplungen von CPC zeigen Herstellern und Dienstleistern an, dass vom OEM gelieferte Verbrauchsmaterialien in der Ausrüstung, dem Gerät oder dem Testinstrument verwendet werden. Der Leser im intelligenten CPC-Konnektor liest die Identifizierungsdaten auf der Verpackung des Verbrauchsmaterials aus und stellt sicher, dass keine minderwertigen oder falschen Medien angeschlossen werden. Dadurch werden mögliche Schäden am Gerät vermieden und der Markenschutz der Verbrauchsmaterialien sichergestellt.  

Überwachung des Medienkonsums mit Smart IdentiQuik

RFID-fähige IdentiQuik Konnektoren von CPC können die Menge der verwendeten Medien in einer Anwendung für Fluid-Dosiergeräte überwachen. Die Menge des Mediums, die für die einzelnen Tests benötigt wird, ist in den Steuereinstellungen des Geräts spezifiziert. Jeder Behälter ist mit einem RFID-Tag ausgestattet, auf dem das Anfangsvolumen des Mediums programmiert ist. Wenn die Medien verbraucht sind, schreibt die Steuerung die Medienmenge, die für jede angeschlossene Leitung verbraucht wurde, in das Tag für verbrauchbare Produkte und zieht sie ab. Wenn ein Behälter fast leer ist, alarmiert die Kontrolleinheit den Bediener, dass weitere Medien benötigt werden, bevor ein Test gestartet werden kann. 

Browse the Complete Line of CPC IdentiQuik Connectors & Couplings

Verbinden Sie sich mit unserem Smart RFID-Team für die Handhabung von Fluiden

Vor allem aber stehen CPC-Ingenieure und Anwendungsspezialisten zur Verfügung, um mit Kunden und Herstellern von chemischen Dosiergeräten zusammenzuarbeiten, um Fragen zu beantworten oder bei der Entwicklung intelligenter chemischer Dosiersysteme zu helfen, die die IdentiQuik-RFID-Technologie mit den branchenführenden Konnektoren von CPC integrieren.