Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

Flüssigkeitskühlung mit Cold Plates (Kühlplatten)

Die gängigste Form der Flüssigkeitskühlung

Die Hochleistungs-Computertechnologie ist heute im Wesentlichen dem Thermal Management und seinen innovativen Ingenieuren zu verdanken, die unterschiedliche Systeme zur Kühlung von Computerprozessoren konzipieren und realisieren. Eine der meist verbreiteten Methoden ist die Flüssigkeitskühlung mit Cold Plates, die sich in direktem Kontakt mit dem zu kühlenden Element befinden. 

Kühlen Sie Ihre IT-Systeme

Kühlplatten haben die Aufgabe, die Wärme von Oberflächen mit starker Erwärmung an die Flüssigkeit des Kühlsystems abzuleiten. Diese Cold Plates führen die von elektronischen Komponenten oder anderen Oberflächen erzeugte Wärme an das Kühlmittel ab, das zu einem entfernten Wärmetauscher fließt. Die Wärme wird dann entweder an die Umgebung oder eine andere Flüssigkeit in einem sekundären Kühlsystem abgegeben.

Woraus besteht ein Kühlplattensystem?

Ein Flüssigkeitskühlsystem mit Cold Plates besteht aus einer Pumpe, einem Wärmetauscher, Verbindungsschläuchen, Schnellverschlusskupplungen und Cold Plates, welche die Kühlkörper und Lüfter ersetzen. Die Kühlplatte besteht üblicherweie aus Metall und einem inliegenden Kühlkreislauf; das darin fließende Kühlmittel absorbiert die von den Transistoren und anderen auf der Platte montierten Komponenten übertragene Wärme. Die bestimmenden Variablen, die bei der Wärmeübertragungsfähigkeit einer Kühlplatte eine Rolle spielen, sind abhängig: 

  • von der gesamt verfügbaren Oberfläche im Durchgangspfad 
  • von der Wahl des Kühlmittels
  • von der Strömungsgeschwindigkeit der Flüssigkeit
  • vom verwendeten Material der Kühlplatte

Anwendungen mit Kühlplatten-Flüssigkeitskühlung

Entwickeln Sie Ihre Liquid Cooling-Anwendung mit CPC

Wie bei allen Flüssigkeitskühlsystemen gibt es bei der Optimierung des Wärmemanagements in elektronischen Systemen oder in Servern und Server-Racks viele Faktoren zu berücksichtigen. Die Flüssigkeitskühlung mit Cold Plates erfordert Kenntnisse und Erfahrung im Thermal Management und Fluid-Handling. Durch die Zusammenarbeit mit Wärmetechnikingenieuren auf der ganzen Welt kennt CPC die Herausforderungen und Anforderungen der Flüssigkeitskühlung mit Cold Plates. Wir kennen die Materialien und Chemie der Werkstoffe, mit denen Fachleute im Thermal Management arbeiten und auch die unterschiedlichen Kühlmittel, die bei der Flüssigkeitskühlung verwendet werden; dazu gehört auch ihr Zusammenwirken mit anderen Komponenten oder Subkomponenten innerhalb eines Systems.

Speziell für Flüssigkeitskühlsysteme entwickelte CPC-Schnellverschlusskupplungen

Durch das Know-How von CPC im Bereich Fluid-Handling und die Kooperation mit Systementwicklern kam es zur Entwicklung der Everis®-Schnellverschlüsse und Konnektoren; diese sind speziell in Flüssigkeitskühlsystemen bei einer Vielzahl von Anwendungen. Wenn man bedenkt, dass Schnellkupplungen an jedem Verteiler und auch an jedem Server-Blade benötigt werden, kann man sich vorstellen, wie umfangreich und wichtig Schnellverschlusskupplungen als Systemkomponente sind. Sie können sich auf Everis-Schnellverschlusskupplungen von CPC verlassen; sie ermöglichen einen optimierten Kühlmittelfluss und eine leckagefreie Umgebung.

Everis-Schnellverschlusskupplungen für Flüssigkeitskühlsysteme mit Kühlplatten

Bewährte Zuverlässigkeit

Die von Everis angebotenen Dichtungsoptionen und Kupplungswerkstoffe sind so konzipiert, dass sie die Anforderungen an Temperatur, Chemikalien- und Druckkompatibilität der heutigen Flüssigkeitskühlsysteme mit Kühlplatten erfüllen. Sie können sich darauf verlassen, dass Everis-Schnellverschlusskupplungen seitlicher Belastung standhalten und auf Druckanstieg sowohl während des Einbaus als auch beim Einsatz mit längeren Verbindungszyklen ausgelegt sind.

Lange Lebensdauer

CPC bietet ein umfangreiches Produktsortiment​​​ an Hochleistungs-Schnellverschlusskupplungen, die jahrelang leckagefrei arbeiten. Die tropffreien Everis-Konnektoren, die für die hohen Anforderungen der heutigen Computerumgebungen konzipiert wurden, bieten optimierte Durchflussraten bei einem hervorragenden Verhältnis zwischen Durchfluss und Größe für höchste Leistung. Everis-Schnellverschlusskupplungen von CPC haben ein präzise gefertigtes Ventil, das auf längere Verbindungszyklen ausgelegt und mit einer Vielzahl an Kühlmitteln kompatibel ist; zu diesen Kühlmitteln gehören unter anderem auch dielektrische Flüssigkeiten.

Wählen Sie aus einer umfangreichen Palette von Schnellverschlusskupplungen die für Sie passende Ausführung aus. Everis-Schnellverschlusskupplungen von CPC werden in einer immer größeren Vielfalt an Größen, Anschlussoptionen und Werkstoffen, wie beschichtetem Messing, Aluminium, Edelstahl und Hochleistungspolymeren angeboten. Zu den Konfigurationen gehören sich selbst ausrichtende Steckverbinder ohne Daumentaste, Schnellverschlusskupplungen mit Daumentastenverriegelung, gerade Ausführungen oder Winkel-Anschlüsse; Dichtungsoptionen sind beispielsweise EPDM und FKM.

Der Schlüssel einer effektiven Gestaltung von Flüssigkeitskühlsystemen liegt in der genauen Bestimmung der Kühllast und Fluid Handling-Anforderungen frühzeitig im Konstruktionsprozess. Dank unserer Anwendungsingenieure, die bei der Lösung Ihrer spezifischen Probleme helfen können, ist CPC in der Lage, Einblicke zu gewähren; Wärmtechnikingenieure hingegen testen und validieren Leistung und Form von technischen Lösungen, die am besten in Ihr Flüssigkeitskühlsystem mit Kühlplatten passen. Alle Everis-Designlösungen für die Flüssigkeitskühlung werden, um die Produktspezifikationen zu erfüllen, strengen Tests unterzogen; dazu gehören Werkstofftests, Produktprüfungen, Belastungsproben bis hin zum Ausfalltest. In der Tat bietet CPC eine zuverlässige, reproduzierbare Leistung und liefert Validierungsberichte, die die Leistungsmerkmale der Schnellkupplungen bekräftigen.

Müssen Systeme gewartet werden, so sind die Everis-Schnellverschlusskupplungen mit Daumentastenverriegelung von CPC für einfache Instandhaltung des Flüssigkeitskühlsystems konzipiert; dazu gehört auch ein tropffreies Trennen für sichere und schnelle Wartung oder Reparatur. Die einfach zu bedienende Daumentaste sorgt für eine einfache und schnelle Installation und Systemwartung. Flüssigkeitskühlsysteme mit Kühlplatten können auch sich selbst ausrichtende Steckverbinder ohne Daumentaste oder die Ausführung mit Drehgelenk für Verteiler- und Chassis-Systeme verwenden; sie sind auch für besondere Anordnungen mit engen Platzverhältnissen geeignet. 

Mit ihrer schlanken Bauform und der ergonomisch geformten Daumentaste ermöglichen die Everis-Konnektoren für die Flüssigkeitskühlsysteme eine praktische Einhandbedienung. Der hörbare Klick beim Verbinden des Konnektors ist eine Bestätigung, die dem Techniker die Gewissheit gibt, dass die Verbindung zustande kam. Die Everis-Produktserien ermöglichen ein Verbinden mit geringem Kraftaufwand; so wird auf leichte Weise eine Verbindung hergestellt.